This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:使用 TI 无线工具测试 WL1837

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/747644/linux-wl1837mod-testing-wl1837-with-ti-wireless-tools

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837AM4376WL18XX-BT-SP

工具/软件:Linux

大家好、

我们开发了基于 wl1837的定制板来连接 AM4376。

在连接 am4376之前、我想测试板。

我介绍了硬件集成模块。

我对使用 TI 无线工具测试 wl1837有以下了解。

如果有问题、请纠正我的理解。

我们可以使用无线工具测试独立的 wl1837板。 不需要与 AM4376/嵌入式目标板连接。

2.测试 WL1937的蓝牙部分

电路板上电

使用串口转 USB 电缆将 UART 引脚(RXD、TXD、CTS、RTS)连接到 PC

将 BL_EN 引脚置为高电平。 这将调用 wl1837的内部固件

连接 HCI 测试仪并设置波特率- 115200、数据位- 8、停止位-1、奇偶校验-无、流程控制-硬件。 在此端口上、

发送基本 HCI 命令(BD 地址)以验证连通性。

3.测试 WL1837的 Wi-Fi 部分

-使用10K 电阻器将 WLAN_IRQ 引脚上拉至1.8V

-使用串行转 USB 电缆将 GPIO 1、2引脚(GPIO1用作 TX、GPIO2用作 RX)连接到 PC

-为电路板加电

-我们可以将 RTTT 工具与此串行端口配合使用

在 Windows 机器上安装其它任何(驱动程序、脚本)以及 TI 提供的用于测试/校准的无线工具吗?

此致、

Dhananjay Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Dhanjay Patil"]

    我们可以使用无线工具测试独立的 wl1837板。 不需要与 AM4376/嵌入式目标板连接。

    2.测试 WL1937的蓝牙部分

    电路板上电

    使用串口转 USB 电缆将 UART 引脚(RXD、TXD、CTS、RTS)连接到 PC

    将 BL_EN 引脚置为高电平。 这将调用 wl1837的内部固件

    连接 HCI 测试仪并设置波特率- 115200、数据位- 8、停止位-1、奇偶校验-无、流程控制-硬件。 在此端口上、

    发送基本 HCI 命令(BD 地址)以验证连通性。

    [/报价]

    您的理解是正确的。 请注意、这样做将使 WL18xx 蓝牙/BLE 固件运行、因此您可以传递一些基本的本地查询命令、例如读取 BD 地址。 但是、RF 测试只能在将 WL183x 服务包(WL18XX-BT-SP)下载到器件后执行。 您可以使用 HCITester 执行此操作。

    此外、最好在使用 HCITester 时离开 FlowControl -无。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于 WLAN,请在使用 RTTT 访问模块之前确保 WLAN_EN 有效(在 WLAN_IRQ 被拉高之后)

    谢谢
    Saurabh