This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:认证天线- MIMO 或 SIMO?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/747331/wl1837mod-certified-antennas---mimo-or-simo

器件型号:WL1837MOD

我们找到了 WL1837MOD 模块的以下认证天线列表:

PCB Ethertronics -0.6. 4.5. 1000423
偶极 LSR 2. 2. 001-0012.
PCB 莱尔德 2. 4. CAF94505
芯片 脉冲 3.2. 4.2. W3006
PIFA LSR 2. 3. 001-0016
芯片 TDK 2.4 3.96. ANT016008

在模块认证过程中使用了什么配置? MIMO (2根天线)还是 SIMO (1根天线)?

如果配置为 SIMO:

a)这两个输出中有哪些已使用?

b)该认证对于 MIMO 配置是否同样有效?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    链接 processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification 引用的天线 应符合 SISO/MIMO (适用于支持模块)的要求。 对于 MIMO 操作、您需要考虑天线方向/间距。 您可以在我们的 WL1837MOD 参考板用户指南 中找到一些建议:www.ti.com/.../swru382a.pdf


    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档 swru382a.pdf 非常有趣、谢谢。

    我不太清楚、如果我们使用的脉冲 W3006天线 PCB 布局与本文档中所述的相同、会发生什么情况:我们能否在最终产品上使用 WL1837MOD 模块的 FCC ID/IC ID?

    阅读文档的第8页、您会说"是"、但同一文档的第2页明确禁止 Eva 板这样做。

    阅读 FCC (和 CE)测试报告和证书会有所帮助、其中应详细描述测试和应用条件。 我们是否有可以下载它们的位置?

    提前感谢您。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    您可以在以下位置下载我们的所有 WiLink 认证报告: www.ti.com/.../wl18xx-CERTIFICATION

    在认证过程中、我们使用了辐射柜方法。 这是一种允许在 U.FL 连接器上获取结果的方法、从而允许在我们的报告中添加多个天线选项。 我们用于认证的参考板具有满足辐射和杂散要求的特定天线。 但是、我们会考虑并调整列表中天线的最大增益、以确保我们满足要求。

    出于测试目的、对每个天线路径的电源和要求进行了验证、因此结果对 MIMO 和 SISO 都有效。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz