请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 我们找到了 WL1837MOD 模块的以下认证天线列表:
| PCB | Ethertronics | -0.6. | 4.5. | 1000423 |
| 偶极 | LSR | 2. | 2. | 001-0012. |
| PCB | 莱尔德 | 2. | 4. | CAF94505 |
| 芯片 | 脉冲 | 3.2. | 4.2. | W3006 |
| PIFA | LSR | 2. | 3. | 001-0016 |
| 芯片 | TDK | 2.4 | 3.96. | ANT016008 |
在模块认证过程中使用了什么配置? MIMO (2根天线)还是 SIMO (1根天线)?
如果配置为 SIMO:
a)这两个输出中有哪些已使用?
b)该认证对于 MIMO 配置是否同样有效?
提前感谢您。