This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:PCB 板 UART 通信- Unflash Connect 问题

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC3200, TPS62163, TPS62162
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746603/ccs-cc3220sf-launchxl-pcb-board-uart-communication---unflash-connect-issue

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC3200TPS62163TPS62162

工具/软件:Code Composer Studio

海  

拥有基于 CC3220SF 的定制设计 PCB、我无法与 Uniflash 和 Debug 进行通信  

我们甚至无法刷写一次代码、也无法使用 Uniflash 将代码从 生产模式更改为开发模式。  

我遵循  了 www.ti.com/.../swru462 (设计清单)... 一切都好  

共享我的原理图连接  

  

1.DCDC -ANA2-SW-P ->0v

2.DCDC-ANA2-SW-N ->0v

3.VDD- ANA2        --> 0v

但电压基准(1.6V)

实际电压为1.6、但我们得到的是0v

原理图或电阻值的任何其他变化  

TI 原理图文件快照  

  

 整个 TI_Board 的电压正常(1.6V)..

(设计检查清单)-->后续组件用于 PCB 板  

   

此组件 BOM 部件号将被使用。

如何解决此问题????

测试电压测量之后

测试点 TI 板           ||我自己的板

VIN_IO1          -> 3.3V        3.3V

VIN_IO2          -> 3.3V        3.3V

VIN_DCDC_DIG   -> 3.3V        3.3V

VIN_DCDC_PA    -> 3.3V        3.3V

VIN_DCDC_ANA  -> 3.3V         3.3V

DCDC_ANA_SW  -> 1.9V         1.9V

VDD_ANA1        -> 1.9V        1.9V

LDO_IN1          -> 1.9V        1.9V

LDO_IN2          -> 1.9V        1.9V

DCDC_PA_OUT   -> 0V          0V

VDD_PA_IN       -> 0V          0V

DCDC_DIG_SW   -> 1.2V         1.2V

VDD_DIG1        -> 1.2V         1.2V

VDD_DIG2        -> 1.2V         1.2V

DCDC_ANA2_SW_P -> 1.6V        0V (问题点)

DCDC_ANA2_SW_N -> 1.6V        0V (问题点)

VDD_ANA2         -> 3.2V        0V (问题点)

VDD_RAN          -> 1.2V        1.2V

VDD_PLL           -> 0V          0V

此问题的任何其他解决方案-->如何为电路板通电,Uniflash 也无法连接。

谢谢  

Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selva、

    一个快速评论。

    是的、看起来直流/直流不起作用。 此问题在 PCB 布局错误的情况下很常见。 您是否至少使用4层电路板? CC32xx 器件对围绕直流/直流的正确设计非常敏感。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

         我们仅根据 TI 布局指南设计了具有4层的电路板。

    如果 PCB 布局错误、请参阅布局文档以使直流/直流转换器正常工作。

    否则、我将发送光绘文件、如果可能、请发送相关建议。  

    此致、

    Anandkumar T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anandkumar、您好、

    作为参考、您应该使用 LaunchPad 的设计文件和此 www.ti.com/.../swru458.pdf 文档。 但您似乎已经使用了此文档。 我不知道其他文档。 也许您可以在 e2e 论坛中搜索。 我还记得、直流/直流设计的关键器件之前曾在这里讨论过。 与 CC3200相关的信息也可能适用于 CC3220。

    请等待 TI 方面的其他建议。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Selvaprabakaran、

    我已接受您的朋友请求。 请通过 DM 向我发送您的设计文件。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai senog、

    我将该消息发送给私人聊天、请检查

    谢谢

    Selva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selva、

    我已经查看了您的原理图和布局。

    我从原理图中注意到、引脚55 (UART_TX)和引脚57 (UART_RX)上没有100k 上拉电阻。

    根据布局:

    1) 1)从顶部阻焊层光绘文件来看、您似乎在 QFN 的接地焊盘上放置了 GND 过孔、但很难确定您是否具有钻孔绘图光绘。 请确认您已按照 CC3220布局指南第4.5节所示完成此操作

    2) 2)引脚37、39和44上的输入去耦电容器的 GND 回路在第三层布线、您将其称为中间层15。 这必须在第二层进行布线、并且必须严格遵循、因为这对于器件的整体性能至关重要。

    3) 3)第三层是必须将电源线路由到器件的位置。 中间层2看起来是您的电源平面层。

    4) 4)如果光绘文件的标题不正确、并且您的图层排列有序、您是否曾尝试过另一个 CC3220SF IC? 结果是否相同?

    5) 5)您是否曾尝试绕过 TPS62163并直接通过 TPS62162 3.3V 输出为电路板供电? 或3.3V 电源、可直接为+3.3V_IC 提供足够的电流?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong Kim:

    非常感谢您的回复。 FAULT 不为 TX 和 RX 提供上拉电阻器。 现在工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Seong Kim、

    非常感谢,现在问题已经解决了,TX 和 RX 上拉问题...

    此致

    Selva