主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 UNIFLASH、 CC3200、 TPS62163、 TPS62162
工具/软件:Code Composer Studio
海
拥有基于 CC3220SF 的定制设计 PCB、我无法与 Uniflash 和 Debug 进行通信
我们甚至无法刷写一次代码、也无法使用 Uniflash 将代码从 生产模式更改为开发模式。
我遵循 了 www.ti.com/.../swru462 (设计清单)... 一切都好
共享我的原理图连接
1.DCDC -ANA2-SW-P ->0v
2.DCDC-ANA2-SW-N ->0v
3.VDD- ANA2 --> 0v
但电压基准(1.6V)
实际电压为1.6、但我们得到的是0v
原理图或电阻值的任何其他变化
TI 原理图文件快照
整个 TI_Board 的电压正常(1.6V)..
(设计检查清单)-->后续组件用于 PCB 板
此组件 BOM 部件号将被使用。
如何解决此问题????
测试电压测量之后
测试点 TI 板 ||我自己的板
VIN_IO1 -> 3.3V 3.3V
VIN_IO2 -> 3.3V 3.3V
VIN_DCDC_DIG -> 3.3V 3.3V
VIN_DCDC_PA -> 3.3V 3.3V
VIN_DCDC_ANA -> 3.3V 3.3V
DCDC_ANA_SW -> 1.9V 1.9V
VDD_ANA1 -> 1.9V 1.9V
LDO_IN1 -> 1.9V 1.9V
LDO_IN2 -> 1.9V 1.9V
DCDC_PA_OUT -> 0V 0V
VDD_PA_IN -> 0V 0V
DCDC_DIG_SW -> 1.2V 1.2V
VDD_DIG1 -> 1.2V 1.2V
VDD_DIG2 -> 1.2V 1.2V
DCDC_ANA2_SW_P -> 1.6V 0V (问题点)
DCDC_ANA2_SW_N -> 1.6V 0V (问题点)
VDD_ANA2 -> 3.2V 0V (问题点)
VDD_RAN -> 1.2V 1.2V
VDD_PLL -> 0V 0V
此问题的任何其他解决方案-->如何为电路板通电,Uniflash 也无法连接。
谢谢
Selva