This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:有关 Wifi 认证流程的一般问题

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/745012/wl1837mod-general-questions-about-wifi-certification-process

器件型号:WL1837MOD

尊敬的 Wilink8 champs:

我正在与即将参加 Wilink8认证测试的客户合作。 我们正努力尽早做好准备。 他们正在运行 Linux 并在 Ptron 板上使用 Wilink8解决方案、我目前不知道这是使用芯片下设计还是 TI 模块。 不过、我的问题比较笼统。 我想了解认证流程的工作原理以及在进入实验室之前需要做哪些准备工作。

  • 我们可以运行 WL18xx TX 测试 wiki 中介绍的 TX 校准器命令、但我们如何提前知道我们需要哪些命令?是否有方法可以提前创建脚本并设置所有命令?
  • 校准器是否是运行所有必需测试所需的全部资源?
  • 我们如何知道这些命令是否正常工作? 我们是否应该有 WiFi 监听器来监控数据包? 这是正常情况吗?
  • 我们还需要其他工具吗? 我在 swra503应用手册中看到、它讨论了如何使用 IxChariot 和 WTS 测试软件。 我们需要这些吗? 我们应该提前安装这些软件吗?

很抱歉所有问题、但这是我们第一次完成此过程、我们希望避免在测试实验室出现问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我已通知我们的认证专家有关这些问题的更多详细跟进。

    下面是一些问题的答案、我可能会为这些问题增添价值。

    [引用 user="Brad Caldwell "]我们可以运行 WL18xx TX 测试 wiki 中介绍的 TX 校准器命令,但我们如何提前知道需要哪些命令?

    如果我正确理解、您的问题是如何确切了解需要哪些测试。 是这样吗? 如果是、这将是创建测试计划的一部分。 一旦您确切知道需要哪些测试(以及按哪个顺序)、它可能只是在脚本中放置相关命令。

    Brad Caldwell 说:
    是否可以提前创建脚本并设置所有命令?

    是的。 所有校准程序命令均适用于 Linux CLI。 因此,您可以根据测试计划按各自的顺序创建一个包含所有所需命令的 bash 脚本。  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我已经回答了 swra503中提到的有关 WTS 工具的问题、这仅是 Wifi 联盟认证所需的、因此无需再对该工具采取任何措施。

    我想我们可以将我的问题列表合并为一个。 假设我们要进行 FCC Wifi 测试。 是否有办法提前了解我们必须运行哪些测试? 我想这个列表对每个人来说都是一样的、我很惊讶我们没有发布一组涵盖这些测试的校准器命令。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    我们还没有编制所需确切测试的完整列表。 我们可以通过两种方法来解决此问题:

    1) 1)客户使用的测试机构应能够提供需要完成的准确测试。
    2) 2)另一种选择是参阅我们的 FCC 报告。 这应该能让您很好地了解需要针对 FCC 进行测试的内容。 在这里、我可以找到 WiLink 报告的开始位置: www.ti.com/.../wl18xx-certification

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz