请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 尊敬的 Wilink8 champs:
我正在与即将参加 Wilink8认证测试的客户合作。 我们正努力尽早做好准备。 他们正在运行 Linux 并在 Ptron 板上使用 Wilink8解决方案、我目前不知道这是使用芯片下设计还是 TI 模块。 不过、我的问题比较笼统。 我想了解认证流程的工作原理以及在进入实验室之前需要做哪些准备工作。
- 我们可以运行 WL18xx TX 测试 wiki 中介绍的 TX 校准器命令、但我们如何提前知道我们需要哪些命令?是否有方法可以提前创建脚本并设置所有命令?
- 校准器是否是运行所有必需测试所需的全部资源?
- 我们如何知道这些命令是否正常工作? 我们是否应该有 WiFi 监听器来监控数据包? 这是正常情况吗?
- 我们还需要其他工具吗? 我在 swra503应用手册中看到、它讨论了如何使用 IxChariot 和 WTS 测试软件。 我们需要这些吗? 我们应该提前安装这些软件吗?
很抱歉所有问题、但这是我们第一次完成此过程、我们希望避免在测试实验室出现问题。
谢谢、