请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
我知道 cc3220sf 考虑两个子芯片:ARM 内核和 SimpleLink 模块。
我设计了一个新的 PCB (版本3)、它不会烧坏!
但是:如果我使用的固件没有任何 sl_somethingFunk()-它可以正常工作。
但是、如果使用 SL_Talsk 或 SL_Start 或其他工具、则其工作不稳定或无法从1-5次开始。
我认为我的设计对于电源 SL 模块的引脚不是很好。 什么引脚是电源 SL 模块?
1.2V 和1.9V 电压良好-我是否需要在任何地方使用更多电容器? 你怎么看?