This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:SL 功能和电源引脚

Guru**** 2567295 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/744398/cc3220-sl-functions-and-power-pins

器件型号:CC3220

我知道 cc3220sf 考虑两个子芯片:ARM 内核和 SimpleLink 模块。

我设计了一个新的 PCB (版本3)、它不会烧坏!

但是:如果我使用的固件没有任何 sl_somethingFunk()-它可以正常工作。

但是、如果使用 SL_Talsk 或 SL_Start 或其他工具、则其工作不稳定或无法从1-5次开始。

我认为我的设计对于电源 SL 模块的引脚不是很好。 什么引脚是电源 SL 模块?

1.2V 和1.9V 电压良好-我是否需要在任何地方使用更多电容器? 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shamil、

    这意味着不稳定? 您的软件是否崩溃?

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shamil、

    我认为您的电源无法提供器件校准所需的电流。 请确保电源能够提供请求的电流(VBAT = 3.3V/450mA 或 VBAT = 2.1V/670mA)。 使用示波器确定 VBAT 上的电压"尖峰"。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源支持正常-我通过 cc3220sf-launchxl 开发板进行支持
    oscillogram 在开始时显示正常的3.3V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时它会启动。 有时它会执行2-3个周期的主“while”。
    大多数情况下、它不执行任何操作。
    电流为40-60mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在哪里连接了示波器(在 LaunchPad 上或在 CC3220芯片旁边的电路板上)? 如果出现故障,它将从 sl_Start() API 返回任何错误代码?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    54、10、37、39、44引脚和存储器芯片上的引脚8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在存储器芯片的电源处焊接了10uF 电容器。 现在一切都好了。