请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他部件:WL1837、 AM5708
工具/软件:Linux
大家好、
我们在基于 AM5708的设计中使用 wl1837MOD、我们的设计目前仅使用 wl1837的客户端模式(即、到目前为止其他客户端没有 AP 模式)。 现在、我们要为 AP 路由器的特定测试设置一个特定通道(例如11)和功率(例如20 dBm)。
有人可以在这里提供帮助吗?
谢谢、
Vivek Panchal