This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:如何设置用于测试的通道和电源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/743482/linux-wl1837mod-how-to-set-channel-and-power-for-testing

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1837AM5708

工具/软件:Linux

大家好、

我们在基于 AM5708的设计中使用 wl1837MOD、我们的设计目前仅使用 wl1837的客户端模式(即、到目前为止其他客户端没有 AP 模式)。 现在、我们要为 AP 路由器的特定测试设置一个特定通道(例如11)和功率(例如20 dBm)。

有人可以在这里提供帮助吗?

谢谢、

Vivek Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    我假设您在正常运行模式下运行 wl8。 在这种情况下,您无法指定 TX 功率。 在 PLT 测试模式下,您可以指定 TX 功率(fyi: PLT 测试与 AP 无关)

    谢谢
    Saurabh