This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法刷写 CC3220MODASF Launchpad

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, ENERGYTRACE, TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691922/unable-to-flash-the-cc3220modasf-launchpad

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SFENERGYTRACETPS62162

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在开发模式下使用 Uniflash 工具刷写 CC3220MODASF Launchpad。

但是当我单击 connect 连接我的 launchpad 套件以进行刷写时,会显示错误:Operation Failed: timeout reading data (操作失败:读取数据超时)。

然后、我尝试使用 Code Composer Studio 调试代码。 它显示一个错误:在"启动 gpiointerrupt_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_ccs"期间发生了一个内部错误。
com/ti/dvt/energytrace/af/PowerActivity

此外、我尝试将 LaunchPad 恢复出厂设置、但它不起作用。

请建议我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    您能否共享电路板图片、以便我检查跳线配置? 同时保持电路板通电、以便我可以检查 LED。

    谢谢、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我已发送 launchpad 的图片,现在我已重新安装 code composer studio,这样可以解决我的能量跟踪问题,如文章 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/534520?Unfamiliar-CCS-error-message 中所示

    但是、现在当我调试程序时、它显示错误:Error connecting to the target:

    (错误-241 @ 0x0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件已在生产模式下刷写、则该误差为典型值。 在此模式下、无法调试器件。 您能否在开发模式下重新刷写器件并查看错误是否仍然发生?

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试在开发模式下将 Launchpad 连接到 Uniflash 工具、但出现错误:操作失败:读取数据超时、以及

    当我调试程序时,它会给我一个错误:

    连接到目标时出错:
    (错误-241 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    可能发生了安全错误。
    确保您的设备已解锁。
    (仿真包7.0.188.0)

    此外、当我将其连接到 Uniflash 工具时、我还有另一个 cc3200sf launchpad、它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、看起来您无法与器件通信。

    您能否确保跳线配置与图相同。 1-4个用户指南?

    www.ti.com/.../swru512.pdf


    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很抱歉、我已检查跳线设置。 它们都如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很抱歉耽误你的回答

    我已经检查了所有跳线、如图所示。

    是否有任何其他方法可以重置器件或进行故障排除、请建议我使用、这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    您能否检查并确保在设备管理器中看到设备? 此外、确保另一个程序未使用 COM 端口(TeraTerm 或 Putty)。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我在设备管理器中检查了端口、而且没有连接其他设备、因此其他设备不使用端口。

    我已附上设备管理器的屏幕截图

    但它未通过 Uniflash 进行连接。 弹出相同的超时错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    只需重新澄清一下、您有两个 CC3220SF LaunchPad、并且其中只有一个可以正确调试或编程? 不起作用的代码会显示在您的器件管理器中、但映像创建器和 CCS 无法对其进行刷写/调试。

    您以前是否能够刷写/调试电路板?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、电路板在早期正常工作、我之前有刷写它。 但现在、当我在 Uniflash 中将其连接到闪存程序时、它会给我一个超时错误。

    此外、在相同的配置下、我还能够刷写另一个板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    您在这里仍有问题吗?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的提问、我已经尝试了所有故障排除的可能性、但它无法解决我的问题。

    请问我现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:
    我无法使用另一个板、现在它显示了相同的错误。
    到昨天为止、它运行良好、但现在它显示了与第一块电路板相同的错误。
    此外、在3.3V 插头上、J21插头上显示的是3.99V、J22插头上显示的是5.11V、应为3.3V 和5V
    请帮助我解决此问题、因为现在我无法调试或刷写任一电路板。
    因此、我无法继续我的项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请移除跳线 VBAT 跳线(J18)并测量电压。 如果您有示波器、请测量 J18处的纹波。

    J22的5.11V 看起来不是问题、但 J21的3.99V 看起来是 LP 的降压转换器(TPS62162)的问题。 如何使用电路板? 您将哪些外部电路连接到 LP? 如何为 LP 供电?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我的两个 LaunchPad 都存在 USB 连接问题
    移除 VBAT 跳线后、我在3.3V 接头处获得2.626V 电压。 要为该板加电、我在 J22 - 5V 跳线上使用了5V SMPS。


    但在另一个电路板上、当移除 VBAT 跳线时、我将获得3.3V 电压和0V 电压。

    此外、我无法调试或刷写任一电路板。
    我收到错误:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)每当我尝试调试 DAP 时都无法访问 DAP。

    我能否将其带到附近的德州中心(在浦那)、因为我无法确定此连接问题的原因。

    请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果跳线 J18断开、请测量顶部引脚(靠近 XDS-110)处的电压。

    您想说您已经通过 J22连接了外部5V、通过 USB 将 LP 连接到计算机、并同时关闭了跳线 J19 (5V)? 此时、您已将外部5V 从 J22连接到计算机上的 USB 端口。 这真的不是一个好主意。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我正在使用 CC3220MODASF Launchpad、它具有 J21 (3.3V)和 J22 (5V)。

    刷写 launchpad 并拔下 USB 电缆后、我已将外部电源连接到 J22、以便将其与计算机断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、您可以在 J18 (XDS-110旁边的引脚)上共享电压吗?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan 和 Vincent:

    对于 launchpad、我使用的是 VBAT 跳线、它提供2.4V 电压、

    我还 更新了 CC3220MODASF Launchpad 的固件。 复位电路板并更新固件文件后、其中一个电路板现在连接到调试、现在我也可以将其刷写。

    固件使用"xdsdfu Tool"进行更新、该工具位于:ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110位置

    但是、复位固件后工作的 LaunchPad 在3.3V 连接器处提供3.9V 电压、它的使用是否安全、或者它是否会损坏电路板上的其他电路?

    另外、关于另一个板、我仍然无法将其刷写。 如果两个 LaunchPad 显示相同的错误、但在重置电路板和更新固件后、我无法获取该 Launchpad 无法正常工作的原因。

    这是汇编文件和 LaunchPad 图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.3V 时为3.9V 的连接器确实是坏的。 大于 CC3220SF 芯片(3.8V)的最大允许值、并且非常接近用作 XDS110调试器(4.0V)的 TM4129芯片的最大值。 我不能说芯片已经损坏了。

    仍然没有给我请求的电压。 我需要知道直流/直流(TPS62162)的输出电压(未连接 CC3220)。 我将尝试更好地描述我需要的内容。 请执行以下步骤:

    1. 断开跳线 J18、J16
    2. 断开所有电路板与 LP 的连接
    3. 仅通过 USB 连接 LP
    4. 测量以下点处的电压:

    如果我想推测您的错误。 我认为您在连接到 LaunchPad 的电路上遇到了问题。 例如、您将5V 电压直接连接到 CC3220的输入端等 您能否提供有关什么是外部器件以及如何连接到 LP 板的更多信息?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、
    我已经测量了您所说的电压、J19处的电压为5.11V、J18处的电压为4.25V。
     在此之前、为了给该 LP 板上电、在对 LP 进行闪存之后、我已将5V SMPS 连接到 J22 5V 跳线、并移除了 SimplelinkCC3220硬件用户指南中提供的 USB 电缆。 我已附加屏幕截图。

    现在,当我使用 timerled 或 gpiointerrupt 等外设进行调试时,它运行良好,但当我调试 MQTT 或开箱即用示例时,它会显示错误:

    Cortex_M4_0:GEL 输出:
    内存映射初始化完成
    Cortex_M4_0:GEL 输出:
    目标复位
    Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.0.27.9)
    Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

    在程序中放置断点后、我观察到、在函数 sl_Start 中、它会提供 JTAG 通信错误

    在线   -      retc = sl_Start (0、0、0);  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况甚至更糟。 看起来、您已经以某种方式损坏了直流/直流转换器 TPS62162或连接到 VCC_LDO_3V3 (可能只有 TM4C129)轨或连接到5V 的 VCC_LDO_3V3轨的芯片。
    -您是否可以通过示波器查看 J18处的电压?
    -您是否能够检查 TPS62162芯片是否不热?
    -您是否能够测量流经跳线 J19的电流和通过 USB 的总电流?
    -请检查是否未通过跳线将+5V 电源轨连接到+3.3V 电源轨。

    我认为板上的芯片可能已经损坏了。 可能与 Vcc=4.25 CAN 芯片(CC3220、TM4C129)的短时间连接可以承受、但很长时间可能无法承受。

    更新了:如果调用 sl_Start (0、0、0);已启用 NWP、并且需要更高的电流。 电源(TPS62162)可能无法提供该电流。 所有 指示都表明 TPS62162已达到烘烤水平。 也许其他芯片器件仍然存在、但在中无法承受4.25V 的更长时间。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hnz、
    在 J18 (VBAT)上、我得到3.9V 和33.2mA、此外 TPS62162 IC 不热、流经 J19 (5V)跳线的电流为0A。

    但在第二块电路板上、VBAT 跳线和 J21跳线处的电压为3.3V。 唯一的问题是
    我收到错误:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP,每次尝试调试它时都无法访问 DAP
    以及闪存程序期间的超时错误。
    您能不能建议我如何解决这个问题。

    因为我无法继续进行项目、因为两个 LP 板现在都无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第一个在 J18上具有3.9V 的电路板可能已损坏 TPS62162 dc-dc、也可能损坏了其他芯片。 另一种选择是 VCC_LDO_3V3以某种方式连接到+5V (通过一些损坏的芯片、通过相对低电阻等)。 也许可以与此板外部3.3V 电源配合使用、但谁知道呢。

    第二个电路板上的错误意味着 XDS 不能连接到 JTAG。 当 Uniflash 软件未将电路板设置为开发模式时、可能会显示此错误。 但我不确定在 CC3220芯片损坏的情况下是否无法显示此错误。 应尝试使用 Uniflash 并设置为开发模式。

    我不是 TI 员工。 因此、我无法为您提供损坏的 LaunchPad 帮助。 如果您分享更多信息、您如何连接到 LaunchPad、我会发现导致 LaunchPad 无法使用的潜在原因。 我认为您的电源目标应该是确定您的其他电路为何会导致 LaunchPad 损坏。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hnz、

    如前所述、我已将5V SMPS 连接到 J22 (LP 的5V 跳线)为 LP 和供电

    在 该稳压器 IC TPC62162损坏后、由于该电压、我在3.3V 处获得的跳线为3.9V。

    此外、我在开发模式下刷写另一个 LP、但仍会产生相同的调试错误。

    您能告诉我如何更改 TM4C 仿真器 IC 的固件和引导加载程序文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不确定我能为您提供什么帮助。 首先、您应该确定导致 LP 死亡的原因、或者两者兼而有之。 为此、您将获取电压表和示波器以及相应的原理图、然后尝试找出正在发生的情况。 有关 TPS62162的问题、请访问 e2e.ti.com/.../196

    有关 XDS 调试器的问题,请在 CCS 论坛( e2e.ti.com/.../81 )咨询。

    1月