This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:目标板的 RTTT 通信问题

Guru**** 2810965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/694733/wl1837mod-rttt-communication-issue-with-target-board

器件型号:WL1837MOD

我的客户在尝试使用 RT3工具并将目标平台连接到 SDMMC 适配器板时发现以下问题。 当他们使用 SDMMC 板和 COM8时、他们能够连接和控制 WL8。   它们始终可以通过 RT3连接到 WL8器件,但无法在目标硬件上获取 MAC FW 版本。

  下面是 TI 开发板及其启动产品的范围截图。  

这就是具有插入式 WiFi 模块的 TI WiFi 开发板在上电时1秒的样子。

紫色表示来自 USB 电缆的3.3V 线路、蓝色表示 WiFi 启用线路、黄色表示来自 WiFi 模块的 IRQ 线路。 之后 IRQ 通常为低电平。 当启动时、传输控制工作正常。 发射功率可被打开和关闭、并且可选择通道。

  SP WiFi 线路通电,4秒。 SP 此时未连接到 TI 开发板。

紫色为3.6V 电源、蓝色为 WiFi 启用线路、黄色为来自 WiFi 模块的 IRQ 线路。

使能线路的上升幅度不够高,仅为0.28V。

要进入调试模式并允许发送控制、IRQ 线路必须在使能线路前变为高电平。 但启用线不够高。

当 SP 通过1.8V USB 软件狗连接到在笔记本电脑上运行的 TI 程序时、无法进行传输控制。 我们可以连接但不能控制通道和传输。

 SP WiFi 线路通电、与之前的示波器快照相同、但在10秒后。

紫色为3.6V 电源、蓝色为 WiFi 启用线路、黄色为来自 WiFi 模块的 IRQ 线路。

在5.5秒时、IRQ 切换为低电平、WiFi 启用变为高电平。

10秒后、使能和 IRQ 线路保持高电平、并在 IRQ 上偶尔发生频带。

要进入调试模式并允许发送控制、IRQ 线路必须在使能线路前变为高电平。 在这里、当使能线路变为高电平时、IRQ 线路下降至低电平。 这对于进入调试模式可能无效。

当 SP 通过1.8V USB 软件狗连接到在笔记本电脑上运行的 TI 程序时、无法进行传输控制。 我们可以连接但不能控制通道和传输。

 

在引导时、IRQ 变为高电平、一旦 EN 线路变为高电平、它是否变为低电平? 或者是否有一个命令从主机发送到模块以强制其处于低电平?

何时需要禁用 SDIO_Dx 线路? 启动过程之前、还是启动时一些基本命令需要它们?

 谢谢、
查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    -看起来 RT3已连接到 DUT,客户能够成功下载固件-请确认?
    -在上述情况下,RT3在 Windows PC 上运行,通过 RS232和 Linux 发送数据,或者另一个 OS 主机通过 SDIO 连接到 WiLink8? 请详细说明

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、RT3可以连接到 DUT 并加载 FW、但无法读取 MAC 地址或控制 WL8的 TX。

    它们使用通过 Windows PC 上的 UART 连接的 RT3。 SDIO 仍然连接到主机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saurabh、我叫 ERL、这是我的项目。

    您知道我们的主机和模块位于一个 PCBA 上。  

    正如 Charles 在上面所说 的、我试图通过笔记本电脑通过 UART 控制 WiFi Xmit。

    从我的结果来看、我们似乎需要从模块上断开主机连接、这样它就不会干扰 UART。

    我要求我的软件团队禁用主机上的 WiFi I/O。

    如果我们确实有任何信号、模块仍将需要这些信号、如 CLK 或 EN?

    请随时向我询问有关 PCBA 上设置的任何其他信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erling
    "从我的结果来看、我们似乎需要从模块上断开主机连接、这样它就不会干扰 UART。"
    正确

    COM8板具有板载慢速时钟振荡器、因此您不会看到为外部时钟供电。 WLAN_EN 也可由 SDMMC 适配器使用按钮或 Windows 主机进行控制。 请查询: www.ti.com/.../swru398.pdf

    您是否在电路板上运行 Linux 操作系统?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们正在运行 QNX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我问,从 Linux 开始,我们有一个 RT3 -校准器工具的替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们将关闭线程,因为我们在几周内没有收到响应。 如果您有任何疑问、请打开新主题帖

    谢谢
    Saurabh