This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:UART 上不需要的数据

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/689681/rtos-cc3200-launchxl-unwanted-data-on-uart

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200SDKCC3100

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在使用 CC3200 launchxl、其中我使用了 MQTT_client 项目作为参考、

我已将 i2c 传感器与 cc3200连接、我正在读取传感器值、并希望在 UART 和 MQTT 上共享相同的值、

我正在使用 MQTT_CLIENT 项目中已配置的 UART、并且我已对整个代码(包括链接的.c 和.h 文件)中的所有多余和不需要的 UART print 语句进行了注释。

我在 UART 上获取传感器值、我在 PuTTy 上查看这些值、

但是、对于我需要的数据(传感器数据)、PuTTY 上也会打印不需要的调试信息(不需要的数据)、这可以在下面的已连接图像中看到。  

在这种情况下、请尽早为我提供帮助、以便我可以消除 UART 上的这些不需要的数据、  

此外、请帮助我将配置为 TI-RTOS 的 MQTT_CLIENT 项目 FREE-RTOS 转换为 TI-RTOS。

谢谢、此致、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gaurav、您好!

    您可以指定项目文件的完整路径吗?
    我想使用您拥有的相同 SDK 版本重新创建它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    它看起来像消息"Alloc for ..." 包含在 MQTT 库中的 DBG_INFO 打印中。 请从编译中排除这些语句以删除打印内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    这是我的项目文件的完整路径  

    C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\mqtt_client

    感谢您的回复、

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gaurav、您好!

    您的进展如何?
    您是否能够排除 DBG_INFO?

    C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\mqtt_client 示例工程不包含源文件。
    您确定使用此示例吗?
    如果我错了、请更正我并/或为我提供您正在使用的真实项目源代码路径。

    您是否在 CC3200上安装了 CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.10.0.0路径?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    在过去几周里、我没有听到您的声音。 我认为我上面的反馈很有帮助、您可以解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。 如果需要、请随时"提出相关问题"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz、您好!
    我通过以下两种方法解决了调试信息问题:

    将 UART 端口从 A0更改为 A1。
    2.将主文件中存在函数的 bool DBG_info 的状态更改为 false。

    谢谢、
    Gaurav Kamath H