Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD、
我们正在产品上使用 WL1837MOD Wifi 模块。 但是、最近、由于模块成本的原因、我们希望削减5G 并使用2.4G 频带。
除了将 WL1837MOD 替换为 WL1835MOD 并执行测试之外、不对软件和硬件进行任何更改。 使用的 Wifi 天线是 Pulse Larsen 的 W3006。
我们使用 WL1835MOD 在三个系统上进行了测试:
结果:
1)。 由于室内环境与路由器的距离小于10m、因此 iperf 数相当于 WL1837MOD
2)。 在开放场进行测试时、所有三个 WL1835MD 模块在10m 至20m (50m 至60m)范围均比 WL1837MOD 短(WL1837MOD 范围约为70m 至80m)
我的问题:
1)。 这两个模块在2.4G 频带硬件设计方面是否完全可比? 如果不是,我们需要做些什么来改善 Wifi 的范围?
2)。 这两个模块是否完全软件兼容? 如果不是、我们在迁移到1835时应注意的是、同时保持相同的 Wifi 范围。
谢谢、此致
特里特·特里安