请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
大家好、
我正在为我的应用寻找 WiFi 设备。 我有电池供电设备、需要射频连接。 我的问题是,从睡眠模式唤醒需要多长时间?
其工作方式如下:
唤醒>检查网络>是否再次没有网络睡眠。 对于该状态、时间周期是最重要的事情。 如果它需要太多的时间来唤醒、例如1秒左右、它将消耗这么多的电流。
如果可能、我还需要有关 WiFi 设备选择的建议。 我的要求是唤醒时间和电流消耗规格。
谢谢、