This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220从睡眠模式唤醒的时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/694362/cc3220-cc3220-wake-up-time-from-sleep-mode

器件型号:CC3220

大家好、

我正在为我的应用寻找 WiFi 设备。 我有电池供电设备、需要射频连接。 我的问题是,从睡眠模式唤醒需要多长时间?  

其工作方式如下:

唤醒>检查网络>是否再次没有网络睡眠。 对于该状态、时间周期是最重要的事情。 如果它需要太多的时间来唤醒、例如1秒左右、它将消耗这么多的电流。

如果可能、我还需要有关 WiFi 设备选择的建议。 我的要求是唤醒时间和电流消耗规格。  

谢谢、