请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好、香榭丽舍
我的客户说他们测量了 CH6通道 TX 功率、发现在 DSSS_1处大约为16dbm。 但是、它在数据表中显示了 DSSS1处的18dBm。 客户想知道他们可以在何处更改可增加 TX 功率的目标功率表。 我在 CC3220S 项目中找不到任何目标电源表。 我只找到 SL_RAW_RF_TX_Params、它将 TX 功率级别索引传递给 NWP。 客户已设置功率=0、这意味着 TX 功率最高。 您能告诉我在哪里可以找到目标电源表吗? 如果客户希望在 POWER=0时增加 TX 功率,他们应该怎么做? 感谢您提前回复!