This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:TX 功率小于规格

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/688169/cc3220-tx-power-is-smaller-than-spec

器件型号:CC3220

您好、香榭丽舍

我的客户说他们测量了 CH6通道 TX 功率、发现在 DSSS_1处大约为16dbm。 但是、它在数据表中显示了 DSSS1处的18dBm。 客户想知道他们可以在何处更改可增加 TX 功率的目标功率表。 我在 CC3220S 项目中找不到任何目标电源表。 我只找到 SL_RAW_RF_TX_Params、它将 TX 功率级别索引传递给 NWP。 客户已设置功率=0、这意味着 TX 功率最高。 您能告诉我在哪里可以找到目标电源表吗? 如果客户希望在 POWER=0时增加 TX 功率,他们应该怎么做? 感谢您提前回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    将 TX 功率参数设置为0确实与最高 TX 功率相关。 测量值比数据表中公布的值低大约2dB 是合理的、因为射频滤波器会导致损耗和额外的迹线损耗。

    数据表中的最大 TX 功率测量假设直接从 IC 进行测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    感谢您的回复。

    您能告诉我 CC3220中是否有任何调整 TX 功率偶数参数= 0的方法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    这是通过 SL API sl_WlanSet()完成的。 有关此 API 的其他文档、请参阅 docs 文件夹下的 CC3220 SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:
    感谢您的回复。