This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 Uniflash 刷写 CC3220SF

Guru**** 2556410 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692151/cc3220sf-launchxl-flash-cc3220sf-using-uniflash

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

我尝试使用 uniflash 将.bin 刷写到 CC3220SF。 我似乎能够将所有内容刷写并运行代码、但我的证书已停止工作。  

它似乎是 可信根证书目录。 必须将其更改为在 uniflash 中不会出现错误、但现在它会使我的所有证书停止工作。 我使用的是 AWS 示例、在该示例中、认证器在运行时仅对存储器进行编程。  

正在连接...


错误:runAWSClient L#290
连接到 a17q59ygxtqaej.iot.us-west-2.amazonaws.com:8883时出错(-24)


正在订阅...


网络断开错误

错误:runAWSClient L#307
订阅错误(-13)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    为什么必须在 Uniflash 中更改证书名称? 您可以分享该错误吗?

    如果更改证书名称、还必须更改 AWS 项目中引用的名称。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有更改证书 使用 uniflash 进行闪存时、我无法使用默认 cert.lst。 因此、当我创建简单 的图像时、它会添加一个。 当该 cert.lst 由于某种原因在电路板上时、我的认证将停止工作。

    我的证书在运行时刷写。 所以我知道他们在工作、没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    如果您使用的是运动场证书目录、则 CC3220会在您尝试连接时发出警告、因为 AWS 的根 CA 不在受信任根证书列表中。 要解决此问题、请按照此 E2E 帖子的说明操作并修复 network_sl.c 文件:
    e2e.ti.com/.../2218493

    如果无法解决问题、您也可以在该帖子中执行其他几个调试步骤。
    请告诉我、它是否能解决您的问题、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    Michael