请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF
我尝试使用 uniflash 将.bin 刷写到 CC3220SF。 我似乎能够将所有内容刷写并运行代码、但我的证书已停止工作。
它似乎是 可信根证书目录。 必须将其更改为在 uniflash 中不会出现错误、但现在它会使我的所有证书停止工作。 我使用的是 AWS 示例、在该示例中、认证器在运行时仅对存储器进行编程。
正在连接...
错误:runAWSClient L#290
连接到 a17q59ygxtqaej.iot.us-west-2.amazonaws.com:8883时出错(-24)
正在订阅...
网络断开错误
错误:runAWSClient L#307
订阅错误(-13)