This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:配置文件时钟

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/690768/ccs-cc3220s-launchxl-profile-clock

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:Code Composer Studio

在 CC3220S LAUNCHXL 上调试代码时、我想使用此处所述的配置文件时钟: processors.wiki.ti.com/.../Profile_clock_in_CCS。 但是、当我单步执行我的代码时、时钟周期计数器不会改变(值0从未改变)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    您运行的是哪个版本的 Code Composer Studio? 在较早版本的 CCS 上、CC3220S 等 Cortex-M 器件不支持配置文件时钟。 但是、它应该适用于版本8或更高版本。

    如果您使用的是 CCS 的旧版本,还可以使用*Breakpoints -> Count Event*来计算时钟周期。
    请参阅 :downloads.ti.com/.../

    请告诉我!

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在使用 CCS 版本:8.0.0.00016。 在该版本中、配置文件时钟不适用于我。 不过、您建议的权变措施效果良好。

    谢谢!

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我很高兴变通办法能为您提供帮助。

    关于配置文件时钟、您能否确认您已启用(运行->时钟->启用)并显示(运行->时钟->显示)? 配置文件时钟图标应位于 CCS 的右下角、且不应灰显。

    此致、

    Ryan Voogjarv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我忘记选中了启用。 现在工作正常。