This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 的内部迹线损耗

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/687303/wl1801mod-the-internal-trace-loss-of-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

您好!

您能告诉我 WL1801MOD 的内部迹线损耗吗?

我的客户正在尝试估计 INI 文件中 PerSubBandTxTraceTM 的设置值。
它们知道从 BG2到天线的布线路径包括开关和滤波器。
因此、这些组件应该会损失功率。
但是、数据表中似乎没有说明这些参数。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    我们指定的损耗是针对模块边界、包括滤波器和开关。 它不会提供给 IC、因此 DS 中不会提供该信息。 您在.INI 文件中提到的迹线损耗是我们的参考 PCB 中的迹线损耗、应保留在客户的最终产品中。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz-San、

    感谢你的答复。
    但是、我有一点困惑、因此我想再次确认迹线。
    下图中哪一条布线损耗为1或2、应设置为 PerSubBandTxTraceTM?
    在以下文档中、"PerSubBandTxTraceLoss 定义了从 SoC 输出(BG1、BG2或 A)到天线端口的发送布线损耗(以补偿射频开关、滤波器、双工器等的损耗)"。


    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz-San、

    您对我的主题有任何更新吗?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    我们所指的损耗为2、因为1的损耗固定在模块内。 PerSubBandTxTraceTM 输出 SS 用于设置 BG1、BG2和 A 频带中的损耗、其中 A 频带会滑入多个子频带。

    字节0用于2.4GHz BG1频带
    字节1适用于2.4GHz BG2频段
    字节2..8用于 A 频带、其中子带由文档第2节中的子带给出。

    我跳过这一点很有帮助。

    谢谢、
    Riz