This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100:CC3100:CC3100 WiFi 扫描期间热点丢失

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/687312/ccs-cc3100-cc3100-loss-of-hot-spots-during-cc3100-wifi-scanning

器件型号:CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我使用"scan_policy"例程  扫描 WiFi 热点。  "SCAN_INTERVAL (扫描间隔)"设置为10秒、然后读取扫描结果的延迟为3秒。  

在读取结果时打印20个 WiFi 热点名称、发现缺少 WiFi 热点。

例如、我有一个 WiFi 热点"uov001"、信号更强、但经过特定扫描后信号丢失。 请查看屏幕截图。

请帮助解决此问题、谢谢!

此致,
Dong。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    您能告诉我在执行扫描时从列表中看到丢失网络的频率吗? 扫描列表在下一次读取时是否已更正?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:

    相同的代码正常运行、丢失 AP 热点的想象力是意外的、而不是每次都是如此。
    有哪些策略可确保您每次搜索周围热点时都能做到这一点?


    此致,
    Dong。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dong:

    我认为最可靠的策略是在确定哪些接入点处于范围内时平均几个扫描周期。  例如、此帖子引用了一种老化算法、其中在最后两个扫描周期中出现的 AP 仍保留在扫描列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:

    我进行了三次循环扫描、间隔1.5秒、然后提取了三次、扫描丢失率大幅降低、但不能100%丢失。

    此致,
    Dong。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:

    此致,
    Dong。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    您的最后一封邮件中没有发布任何内容、但似乎此问题已得到解决。 我将继续并关闭此帖子。