This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:"高吞吐量"用于校准器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686342/wl1837mod-meaning-of-high-throughput-for-calibrator

器件型号:WL1837MOD

是否有人可以在此表中澄清选项的含义:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing#Tune_Channel

下面是一个屏幕截图:

有高吞吐量和无高吞吐量之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    根据 wiki 说明,0正在调谐20MHz 频道,无 HT,即11g/b 速率,1正在调谐20MHz 频道,启用了 HT,即11n/MCS 速率。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行时、这与"RAM"参数有何关系:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_tx

    那么、对于非 HT 模式、速率是否需要是其中一个 bg 速率(0-11)?  对于 HT 模式、速率必须为12-19?

    物理含义是什么、即该 HT 模式是否会改变调制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    我们修改了 wiki、以反映对"带宽"值的正确解释。 0/1禁用40MHz 并启用20MHz 通道宽度。 0/1的不同设置似乎是从旧代码中向前推进的。 感谢您的讲解

    Saurabh