This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:评估 CC3220S 的功耗

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/740489/cc3220-valuating-the-power-consumption-of-cc3220s

器件型号:CC3220

您好 TI

   我们正在评估 TI CC3220S LAUNCHXL 板上 CC3220S 的功耗。

测试仪器为 KEYSIGHT N6705B,测试程序遵循 TI 应用报告 SWRA502B。  路由器类型为 TL-WR885N ( TP-LINK )。

测试结果显示始终连接模式超出规格太多、原因是什么?

需要你的帮助,非常感谢!

 

 

数据记录器的屏幕截图。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Junneng、

    您能否确认您正在使用最新的 CC32xx SDK v2.30.00.05和 Service Pack (sp_3.9.0.6_2.0.0.0_2.2.0.6)?

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristen

    非常感谢您的回复。  

    我使用的 SDK 版本为 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04 和 Service Pack ( sp_3.7.0.1_2.0.0.0_2.2.0.6)

    您认为问题源于这里吗? 我将使用最新的 SDK 测试 AGIN。

    BR

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kristen

    我使用最新的 CC32xx SDK v2.30.00.05和 Service Pack (sp_3.9.0.6_2.0.0.0_2.2.0.6)测试 agin。
    这次的结果与之前的始终保持连接模式没有明显的区别。
    让我感到困惑的是、LP 模式电流为320uA。 它比 befor 高。

    BR
    Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    我刚刚测量了一个 LSI 持续时间为250ms 的 CC3220S、它在规格范围内测量。 我有几个关于您的测试设置的问题可能会有所帮助。

    1.如何为 Launchpad 供电? 还是您强制在同一引脚上施加电压并测量电流?

    2.您的探头连接到哪些引脚? 我真的无法从提供的图片中看出。

    3.您能告诉我您的 Launchpad 版本 A 或 B 是什么吗?

    或许更好地了解您的设置会有所帮助。


    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis

       感谢您的回复。  

       1) Launchpad 电路板通过 USB 供电。 但 CC3220S 由 N6705B 供电(电压为3.28V)

       2) 2)连接 J19 PIN1 (VBAT)的探头阳极和 连接 J21 (GND)的阴极

       3) 3) launchpad 版本为 A

    BR

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis

    您能否向我们发送 CLI 文件、路由器类型 和 SSID 密码设置、以便我们可以在相同的情况下测试相同的代码。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    您能否确认已移除 J14和 J24上的跳线以禁用运算放大器和 LED?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis
    您能不能帮助我们发送 CLI 文件、路由器类型和 SSID 密码设置、以便我们能够在相同的情况下测试相同的代码。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis

       是,我在测试时移除了这两个跳线。

    BR

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    再次查看您的数据记录器屏幕截图后、我认为您的问题可能与 DTIM 相关。 您应该每~200ms 唤醒一次、但您的 AP 似乎不允许您长时间休眠、从而导致更高的电流消耗。 我建议查看您的 AP 设置、看看您是否可以更改 DTIM 设置。

    谢谢、
    Alexis