This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:CC3200摄像机应用与 MT9D111

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/740166/ccs-cc3200-launchxl-cc3200-camera-applicatio-with-mt9d111

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

使用适用于 CC3200 Launchpad XL 的 TI 软件应用:

1) 对软件"camera_application"(版权所有2014 TI)进行编程、编程后会显示以下消息:

* Cortex M4_0:无法运行目标 CPU

* Cortex M4_0:错误

* Cortex M4_0:20次尝试后无法确定目标状态

2) 编程后、我们可以连接到网络、打开一个掩码、我们可以在其中连接和启动摄像头、但只打开一个空窗口、没有来自 CAM 的任何图片。

软件模块有什么问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    请尝试将 CC3200.ccxml 文件从 C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\tools\ccs_patch 复制到您的 CCS 项目中。 CC3200入门指南第3.1.3节、步骤13和14对此进行了说明。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对示例"WebSocket 凸轮"进行了编程、我在笔记本电脑上看到用于启动 CAM 捕获的连接页面、但如果我单击"Start (开始)"、则不会发生任何情况。

    我还尝试了 WebSocket 应用程序、但它也不起作用。

    很遗憾、我没有找到有关此软件模块的说明、它的工作原理以及如何通过此 WiFi 连接显示摄像头图像。 是否有任何分步说明如何实现摄像头图像显示在浏览器中? TI 是否使用 MT9D11凸轮测试了此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    下面是 WebSocket 凸轮演示的用户指南: processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Websock_Camera_Application

    它使用 MT9D111摄像头模块进行了测试。

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristen、您好!

    感谢您提供信息。 遗憾的是、它已经不起作用。

    启动 html 摄像机演示后,我可以按“连接”按钮,然后出现消息:„WebSocket Started”

    在用“确定”确认此消息后,下一条消息将出现: „WebSocket Data Received”(接收到 WebSocket 数据)

    现在、我通过单击"Send"-按钮捕捉(WebSocket 消息)来开始捕捉

    但没有发生任何事情!

    此致

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    很抱歉、由于此示例使用的 CC3200摄像机 Booster Pack 不再可用、我们不再支持此示例。 WebSocket 代码和库仍然有效、但我们无法保证传输摄像机数据正常。 我们正在更新此示例、该示例将在 SDK 的未来版本中提供。

    此致、
    Kristen