Thread 中讨论的其他器件:CC3200、 CC3200SDK
工具/软件:Code Composer Studio
使用适用于 CC3200 Launchpad XL 的 TI 软件应用:
1) 对软件"camera_application"(版权所有2014 TI)进行编程、编程后会显示以下消息:
* Cortex M4_0:无法运行目标 CPU
* Cortex M4_0:错误
* Cortex M4_0:20次尝试后无法确定目标状态
2) 编程后、我们可以连接到网络、打开一个掩码、我们可以在其中连接和启动摄像头、但只打开一个空窗口、没有来自 CAM 的任何图片。
软件模块有什么问题?