This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:将获取天气示例与新的 HTTP API 结合使用

Guru**** 2563090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734654/cc3220s-launchxl-use-get-weather-example-with-new-http-apis

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3200

您好!

我正在尝试使用 SDK v2.1中的 HTTP API、将获取天气示例与 CC3220结合使用。 下面是原始"获取天气"代码以及"我的代码尝试"对其进行转换的链接。 但是,我无法成功地做到这一点。 有人能帮我解决这个问题吗? 谢谢。

github.com/.../master

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您的移植代码到底在哪里发生了故障? 是否有特定的 HttpClient 调用失败? 如果是、您得到的错误代码是什么? 您是否还尝试使用调试器单步执行失败的函数调用、并查看导致其失败的底层套接字错误是什么?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面的代码中得到了错误、您可以在 GitHub 链接的第227行中看到该错误。

    lRetVal = HttpClient_sendRequest (CLI、http_method_get、acSendBuff、NULL、0、0);
    如果(lRetVal < 0)
    {
    //uart_print ("发送 HTTP 1.1 GET 请求失败。\n\n");
    返回 SERVER_GET_WEATE_FAILED;
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,从 HttpClient_sendRequest()获取的错误代码是什么? 此外,如果您单步执行该函数,导致 HttpClient_sendRequest()失败的潜在错误是什么? 若要查找此内容、请将 SDK 中/source/ti/net/http 的 httpclient.c 复制到您的项目中。 然后,您应该能够完全单步执行 HttpClient_sendRequest(),并从中找到导致它失败和调试的确切原因。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     收到错误代码-3018。 sendRequest 函数中的错误如下所示。

    /*块化状态*/
    其他
    {
    /*有效性检查*/
    if ((flags & HttpClient_chunch_start)||(NULL ==正文)
    {
    返回(HttpClient_EWRONGAPIPARAMETER);
    }
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    调用 HttpClient_sendRequest()时,是否已检查 HttpClient_CB *CLI 的状态并查看其成员变量是否合理?

    我怀疑以下调用不正确地传递对 HttpClient_handle 的引用:

    StatusCode = GetWeather (&httpClientHandle、&acCityName[0]); 

    而应该是这样

    StatusCode = GetWeather (httpClientHandle、&acCityName[0]); 

    尝试一下、看看它是否修复了问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了您的修复、但不幸的是、它不起作用。 以下是上断点的图像

    HttpClient_CB *CLI =(HttpClient_CB *) client; 

    一个断点。 您能告诉我们问题可能是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您的第一个屏幕截图并不是最有用的、因为您在初始化 CLI 之前捕获了 CLI 的状态。 当断点在语句上停止时、它将执行该语句、但尚未执行。

    您的第二个屏幕截图显示 CLI 现在已初始化为对我来说更可信的内容。 但是,sendRequest()中可能还有其他导致问题的东西。 您是否会得到与以前相同的误差? 如果跟踪并单步执行 sendRequest(),则哪个函数调用或行会抛出错误?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在以下代码中出现问题后。 程序只需输入"else"语句、"Breaks"、然后返回401的状态。

    if (getCliState (CLI、enable_redirect_State)&&(isRedirect (status)))
    {
    if (getCliState (CLI、location_added_State))
    {
    /*如果在内部过滤了位置标头,请将其从过滤器列表中去除*/
    cli->responseHFieldFilter &=~(NumberToBitField (HttpClient_HFIELD_RES_LOCATION);
    setCliState (CLI、location_added_State、false);
    }
    if (redirectFlag & Incomplete_location)
    {
    /*位置标头不完整重定向是不可接受的*/
    return( HttpClient_EREDIRECTLOCATIONFAIL );
    }
    if (redirectCount < HttpClient_MAX_redirective_Attempts)
    {
    RET =重定向(CLI、状态、方法);
    如果(RET < 0)
    {
    return (ret);
    }
    }
    redirectCount++;
    }
    否则((status =HTTP_SC_unauthorized)&&(cli->httpAuthCallback != NULL))
    {
    /*检查 www.-authenticate 是否是有效的响应标头*/
    if (((cli->responseHeaderMap[WWW_Authenticate_hash-index]!= NULL)&&(strstr (cli->responseHeaderMap[WWW_Authenticate_hash-index]、"HttpClient_ERESPONSEVALUEBUFSMALL")= NULL))
    {
    /*执行用户注册的身份验证回调*/
    RET = cli->httpAuthCallback (cli->responseHeaderMap[WWW_Authenticate_hash-index]、strlen (cli->responseHeaderMap[WWW_Authenticate_hash-index])、buf、&bufLen);
    如果(RET < 0)
    {
    return (ret);
    }
    /*添加客户端授权请求标头*/
    RET = HttpClient_setHeader (CLI、HttpClient_HFIELD_REQ_authorization、buf、bufLen、HttpClient_HFIELD_not _persistent);
    /*如果使用的方法是 HEAD,即使存在内容长度标头,服务器也不会发送正文*/
    if (strcmp (method、http_method_head)!= 0)
    {
    /*刷新响应的主体(如果存在) *
    操作
    {
    RET = HttpClient_readResponseBody (CLI、buf、HttpClient_BUF_LEN、&M 标志);
    如果(RET < 0)
    {
    返回(RET);
    }
    } while (((ret >0)&& moreFlag);
    }
    其他
    {
    cli->bodyLen = 0;
    }
    }
    /*停止 do while 循环并退出 sendRequest()函数,以便重新发送请求
    使用生成的授权标头*/
    中断;
    }
    其他
    {
    中断;
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi。 对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    如果您获得的状态为401、则表示 http 请求已成功完成、但状态为"401未授权"。 在某种程度上,您正在联系的 http 服务器正在通过要求客户端提供身份验证凭据来响应您的请求。

    如果 CC3200示例仍然正常工作、则表明您的终端上仍然存在 CC3220 http 客户端配置错误 您可以尝试精确定位可能出现问题的一种方法是转储 HTTP 请求的内容和您对 UART 的响应。 如果您转储在 CC3220和 CC3200上发送的请求并比较这两者、我怀疑您会发现一些差异、从而解释您所得到的错误。

    在 CC3220上、转储 HTTP 请求的最简单方法是修改 httpclient.c 中的 sprint()函数 只需在 slNetSock_send()调用之后在 cli->validBufStart 上添加 Display_printf()调用。 这应该会打印出您要发送到服务器的任何内容。 在 CC3200上,您可以使用 UART_PRINT()执行类似的操作。

    如果您没有可运行此测试的 CC3200、您还可以使用 PC 实用程序、例如 cURL:
    https://curl.haxx.se/

    尝试转储请求、看看是否有明显的情况会导致您从连接的服务器收到401错误。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当您说"如果您没有可运行此测试的 CC3200、您还可以使用诸如 cURL 之类的 PC 实用程序"时、您要求我做什么?

    下面是我从 CC3220收到的消息。 请求可能有什么问题?

    获取/data/2.5/weather?q=Salem mode=xml&units=tiper&appId= HTTP/1.1
    主机:HttpClient (ARM;TI-RTOS)¾¾¾¾¾¾¾°k
    主机:api.openweathermap.org
    
    有关详细信息、请参阅 openweathermap.org/faq。"} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    因此、当我传递了不正确的 API 密钥时、我测试了 cURL 并得到了此响应:

    C:\Users\a0232058\Downloads\cur-7.54.0-win64-MinGw\cur-7.54.0-win64-MinGw>curl -G"api.openweathermap.org/.../weather --proxy http://wwwgate.ti.com:80/ -v
    *正在尝试10.248.194.19...
    * tcp_NODELAY 设置
    *连接到 wwwgate.ti.com (10.248.194.19)端口80 (#0)
    >获取 api.openweathermap.org/.../weather HTTP/1.1
    >主机:api.openweathermap.org
    >用户代理:c卷 曲/7.54.0>
    接受:*/*
    >代理连接:保持活动
    >
    < HTTP/1.1 401未经授权
    <通过1.1 10.248.194.19 (McAfee Web Gateway
    2018
    年10月27日< GMT 238.41:星期一:215.0) openresty
    < X-Cache:从10.248.194.19错过
    < X-Cache - Key:/data/2.5/weather?mode=xml &q=Salem &units=英制
    < Content-Type:application/json;charset=UTF-8
    < Content-Length:107
    < Proxy-Connection:keep-alive
    < Access-Control-allent-origin:*
    < Access-Control-allow-methods:get、"ccentials"
    
    
    、"ccentials"、"Get-capacitivity"、"Cod:try"、"try"、"tradement-try"、"its"、"API"。 有关  更多信息,请参见 openweathermap.org/faq。"}*保留用于承载 wwwgate.ti.com 的连接#0 

    这与之前观察到的401误差一致。

    但是、当我注册并传递正确的授权密钥时、我得到以下输出:

    C:\Users\a0232058\Downloads\cur-7.54.0-win64-MinGw\cur-7.54.0-win64-MinGw>curl -G"api.openweathermap.org/.../weather --proxy http://wwwgate.ti.com:80/ -v
    *正在尝试10.248.194.18...
    * tcp_NODELAY 设置
    *连接到 wwwgate.ti.com (10.248.194.18)端口80 (#0)
    >获取 api.openweathermap.org/.../weather HTTP/1.1
    >主机:api.openweathermap.org
    >用户代理:c卷 曲/7.54.0>
    接受:*/*
    >代理连接:保持活动
    >
    < HTTP/1.1 200正常
    <通过:1.1 10.248.194.18 (McAfee Web Gateway
    2018
    < GMT 2.59:14)服务器:< openresty
    < X-Cache:从10.248.194.18缺失
    < X-Cache -密钥:/data/2.5/weather?APPID=59acd840241603ed1f973173a73072cb &mode=xml&q=Dallas&units=英制
    < Content-Type:application/xml;charset=UTF-8
    < Content-Length:771
    < Proxy-Connection:Keep-Alive
    < Access-Control-allow-origin:*
    < Access-Control-allow-allow-Get-Control
    
    <允许访问后凭据
    
    美国 *主机 wwwgate.ti.com 的连接#0保持不变 

    我会仔细检查您使用的 API 密钥、并确保在您的 CC3220示例中正确提供该密钥。 请注意、API 密钥激活之前需要一些时间(对我来说是~1小时左右)。 如果您立即尝试使用 API 密钥、请再试一次、看看会发生什么情况。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、我注意到您的响应(使用无效的 API 密钥)比我的响应时间长。 为什么会这样呢? 您是否在 CC3220或 CC3200上进行了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我在 PC 上使用 cURL 进行了测试。
    响应实际上很短。 卷曲打印输出中显示的数据主要是报头数据。 消息的主体是末尾的 xml 数据
    您很可能不会看到所有标头、因为您在使用 HTTP 库时会筛选出您不感兴趣的标头。

    尝试使用我的 API 密钥、看看这是否对事情有所帮助。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 它现在可以工作了。 我试了一下您的 API 密钥、然后我的。 它们都可以正常工作-我的 API 密钥可能需要一段时间才能工作。