This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:WLCORE:获取错误"wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1"在 DHCP 模式下从 MAC 连接到器件时

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/740447/linux-wlcore-getting-error-wlcore-warning-corrupted-packet-in-rx-status-0x1-while-connecting-to-device-from-mac-in-dhcp-mode

工具/软件:Linux

您好!

我在器件中创建了 SoftAP 模式、并尝试在 DHCP 模式下从 MAC PC 进行连接。

从 MAC PC 连接到设备时 、会随机禁用 WiFi 连接。
在此期间、wlcore 出现错误"wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:26"

此问题无法在 Windows PC 中重新创建

谢谢、此致、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴拉
    当 wl8接收到损坏的数据包时会出现此问题。 这是预期的、因为无线 pkts 可能会损坏。 除非这导致吞吐量下降、断开连接等,否则您可以忽略此错误。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    我仅在 WL12xx 中的 WPA/WPA2安全中遇到这些问题、而且 Wi-Fi 连接也很差。 WiFi 随机从设备断开。

    我在 WEP 安全或开放式连接中没有遇到这些问题。

    由于 WiFi 稳定性差、我无法通过 WiFi 连续发送数据。

    这看起来是一个严重问题。

    谢谢、此致、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    AP 距离基站有多远?
    您是否在射频屏蔽室中运行测试?
    您运行的是什么版本的 WiLink8驱动程序/固件?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    Q1) AP 与基站的距离有多远?

    [ans:]、距离为2米。

    Q2)您是否在射频屏蔽室中运行测试?

    [ans:]不

    Q3)您运行的是哪个版本的 WiLink8驱动程序/固件?

    [ANS:]用于 WL12xx Wi-Fi 模块的 Linux 4.9.11内置驱动程序。
              wlcore:固件已启动(版本6.3.0.10.0.142)

    谢谢、此致、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、
    WiLink6已停产、并由 WiLink8成功提供。 TI 目前不直接支持 WiLink6
    您可以尝试上传最新的 wilink6固件并重新测试
    git.ti.com/.../

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:
    我尝试使用最新固件时、在选择 WPA/WPA2安全时仍然会出现问题、而在 WEP 安全中不会出现问题。

    谢谢、此致、
    巴拉