请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
您好!
我在器件中创建了 SoftAP 模式、并尝试在 DHCP 模式下从 MAC PC 进行连接。
从 MAC PC 连接到设备时 、会随机禁用 WiFi 连接。
在此期间、wlcore 出现错误"wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:26"
此问题无法在 Windows PC 中重新创建
谢谢、此致、
巴拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我在器件中创建了 SoftAP 模式、并尝试在 DHCP 模式下从 MAC PC 进行连接。
从 MAC PC 连接到设备时 、会随机禁用 WiFi 连接。
在此期间、wlcore 出现错误"wlcore:警告 RX 中损坏的数据包:状态:0x1 len:26"
此问题无法在 Windows PC 中重新创建
谢谢、此致、
巴拉
尊敬的 Saurabh:
Q1) AP 与基站的距离有多远?
[ans:]、距离为2米。
Q2)您是否在射频屏蔽室中运行测试?
[ans:]不
Q3)您运行的是哪个版本的 WiLink8驱动程序/固件?
[ANS:]用于 WL12xx Wi-Fi 模块的 Linux 4.9.11内置驱动程序。
wlcore:固件已启动(版本6.3.0.10.0.142)
谢谢、此致、
巴拉