Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 你好
与 NETGEAR N600路由器关联的 CC3200是否存在已知问题?
型号- WNDR3700v5
路由器固件版本- V1.1.0.54_1.0.1
基本设置:
通道-自动。
模式-高达300Mbps
启用 SSID 广播。
启用20/40MHz 共存性。
安全 WPA2/PSK (AES)。
笔记本电脑/移动设备可轻松连接到路由器。
CC3200可以正常关联的其他路由器-我们在现场有许多测试单元。
谢谢
Emilio