请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
这是 Sigma Delta Technologies 的 Hajun Mun。
基于 cc3220sf、我们要配置硬件、有两个问题。
-建议的电感器组件(1、2.2和10uH)的额定电流值非常高(>1.3A)。 但是、我们有一些空间限制。 我们能否使用额定电流更小的更小芯片(例如~0.4A)?
-如果仅使用 RF_BG、我们是否可以将 ANTSET1和2保持未连接到任何设备?
提前感谢您的帮助。