请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1801MOD Thread 中讨论的其他器件: WL1831、 WL1835、 WL1835MOD
您好!
我们正在对我们的装置(Beagle Bone Green Wireless)进行温度测试、并观察到在-20°C 时:
a)未检测到 WiLink WL1801MOD 器件(8个器件中有4个在此温度下发生故障)
b)在4个工作单元中、所有4个单元都被带到室温 I、e ~25C 时、其中2个单元完全不会响应。
我的问题:
A)为什么在-20°C 时检测到 WiLink 模块或在恢复到室温时检测到故障? 我们如何解决此问题?
b) WiLink 温度为-20°C 时、您的最终测试结果是什么样的?
此致、
法里亚