This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WiLink WL1801MOD (单频带)芯片的工作温度

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, WL1831, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736322/wl1801mod-operating-temperature-of-wilink-wl1801mod-single-band-chip

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831WL1835WL1835MOD

您好!

我们正在对我们的装置(Beagle Bone Green Wireless)进行温度测试、并观察到在-20°C 时:

a)未检测到 WiLink WL1801MOD 器件(8个器件中有4个在此温度下发生故障)

b)在4个工作单元中、所有4个单元都被带到室温 I、e ~25C 时、其中2个单元完全不会响应。

我的问题:

A)为什么在-20°C 时检测到 WiLink 模块或在恢复到室温时检测到故障? 我们如何解决此问题?  

b) WiLink 温度为-20°C 时、您的最终测试结果是什么样的?  

此致、

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fariya、
    TI 模块 WL1801MOD 的工作范围为-20至70C。 在该范围内、它应该正常工作。 您能否确认正在运行的 WiLink8固件版本? 最新固件版本为8.9.0.0.79: git.ti.com/.../wl18xx_fw

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    详情如下:

    内核:4.9.31

    WiLink 固件版本:8.9.0.0.75

    平台:Beagle Bone Green Wireless

    x.75和 x.79之间是否存在明显的差异、这会导致芯片在 -20°C 的较低温度下发生故障?

    此致、

    法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fariya、
    无论温度如何,您都应该在 FW-79上进行测试。 请在可用时告知我们结果。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我们以8个单位使用了最新的 FW 版本8.9.0.0.79。 我们测试的所有8个器件在此温度下均失败。 请告诉我们您结束时的测试结果是什么 是否有任何关于可能出现错误或如何调试此问题的线索?

    此致、

    法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、器件型号为 WL1835、而不是 WL1831。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fariya、
    要确认,这是 TI 模块 WL1835MOD 吗? WiLink8模块也可从其他供应商处获得、如 Murata 等

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 WL1835MOD。