This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-Work with SRAM

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736655/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf--work-with-sram

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我希望能够写入 SRAM。 我计划使用片上存储器的最后一个之四来存储一些数据。

存储器

   /*引导加载程序在 初始化期间使用 FLASH_HDR */
   Flash_HDR (RX) :origin = 0x01000000,length = 0x7FF     /* 2KB */
   闪    存(RX) :origin = 0x01000800,length = 0x0FF800  // 1022KB */
   SRAM     (rwx):origin = 0x20000000,length = 0x0002FFFF /* 192KB */
   SRAM_W   (rwx):origin = 0x20030000,length = 0x00010000 // 64KB */

cc3220

第5.8章内存

5.8.2.1 SRAM

有一篇文章是" 请参阅 API 指南"、

我想使用 μ µDMA 控制器与 SRAM 之间传输数据、但找不到示例或设置指南

此致、

Migranov Niyaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Migranov Niyaz、

    我们没有直接使用 UDMA 的应用示例。
    SPI 从设备和 SPI 主设备以及 UART-ECHO-DMA 使用 DMA、但 DMA 由外设逻辑驱动程序(TI 驱动程序)访问。
    可以在 TI UART 驱动程序中找到 DMA 配置代码的示例(请参阅" /source/ti/drivers/uart/UARTCC32XXDMA.c)或 SPI 驱动程序。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 数据只能在 LPDS 模式期间保留在 SRAM 中。 如何保存数据以便在休眠模式下不会丢失? 仅通过 FS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 RAM 在休眠期间不会被保留、因此 FS 是唯一保持数据的选项。

    BR、
    Kobi