请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我希望能够写入 SRAM。 我计划使用片上存储器的最后一个之四来存储一些数据。
存储器
{
/*引导加载程序在 初始化期间使用 FLASH_HDR */
Flash_HDR (RX) :origin = 0x01000000,length = 0x7FF /* 2KB */
闪 存(RX) :origin = 0x01000800,length = 0x0FF800 // 1022KB */
SRAM (rwx):origin = 0x20000000,length = 0x0002FFFF /* 192KB */
SRAM_W (rwx):origin = 0x20030000,length = 0x00010000 // 64KB */
}
第5.8章内存
5.8.2.1 SRAM
有一篇文章是" 请参阅 API 指南"、
我想使用 μ µDMA 控制器与 SRAM 之间传输数据、但找不到示例或设置指南
此致、
Migranov Niyaz