This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:我能否使用 FTDI USB 转 UART 电缆连接到无线电工具的 CC3100

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/739270/cc3100-can-i-use-a-ftdi-usb-to-uart-cable-to-connect-to-the-cc3100-for-the-radio-tool

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

我目前使用 FTDI USB 转 UART 电缆和 CCS UniFlash 应用程序对电路板上的 CC3100外部闪存进行编程。

该接口仅需要 UART 接口的 GND、TX 和 RX、然后在 CC3100 nRST 线路上使用按钮。

由于 我没有 TI 仿真板、因此我可以使用在使用无线电工具应用程序控制 CC3100时添加了 CTS 和 RTS 的 FTDI USB 转 UART 电缆吗?

如果是、除了正确连接 UART 线路之外、还有其他特殊注意事项吗?

如果没有、还可以通过其他方法来实现、而不需要特殊的 TI 电路板?

此致

北京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    据我所知、您必须具有仿真板(由于缺少复位接口)。
    我将咨询无线电工具专家、并告诉您是否找到其他解决方案。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Kobi
    感谢您的快速回复、请告诉我您发现的内容。
    谢谢
    北京
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    仿真板主要处理复位线路。
    如果我们忽略复位线路问题-应该可以使用 FTDI (没有仿真板)、但是您需要更改无线电工具代码并以其他方式提供复位。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Kobi
    我们所讨论的是 nRESET 或 NHIB 线路。
    当我使用 UniFlash 和 FTDI 线缆时、我将一个按钮连接到电路板的 nRESET 线。
    在编程执行期间、UniFlash 会抛出错误、如下所示、手动按下"Reset"按钮后会推进该过程。

    [11:12:14]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [11:12:14]错误:未找到设备 USB 端口
    [11:12:15]信息:--请重新启动设备--

    您认为无线电工具也会如此吗?
    我会尝试一下并告诉您。
    保持良好
    北京
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryn、

    在这种情况下、我认为这两条线路都将起作用(NHIB 应该是首选)。
    在这种情况下、我认为手动模式不起作用、但应该很容易尝试。
    根据我的理解、您必须替换工具中的代码以使复位与软件状态相对应。

    BR、
    Kobi