Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
你(们)好
我目前使用 FTDI USB 转 UART 电缆和 CCS UniFlash 应用程序对电路板上的 CC3100外部闪存进行编程。
该接口仅需要 UART 接口的 GND、TX 和 RX、然后在 CC3100 nRST 线路上使用按钮。
由于 我没有 TI 仿真板、因此我可以使用在使用无线电工具应用程序控制 CC3100时添加了 CTS 和 RTS 的 FTDI USB 转 UART 电缆吗?
如果是、除了正确连接 UART 线路之外、还有其他特殊注意事项吗?
如果没有、还可以通过其他方法来实现、而不需要特殊的 TI 电路板?
此致
北京