This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3220:CC3220是可支持的

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/737152/linux-cc3220-cc3220-is-sutable

器件型号:CC3220

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我们使用 的是 begalbone black,在这种情况下,我们要将 Serial 连接到 Wi-Fi 转换器(CC3220)。

如果通过 Wi-Fi 路由器发送命令、则实际所需的功能在300米范围内。CC3220模块必须获取并转换为 SPI/RS232数据。我们将获取并确认这些数据。 要 转换为 Wi-Fi 的确认数据。

对于此应用、我们选择了此 CC3220模块。这是我们的稳定模块吗? 如果不是、请给出最佳建议。  

此致

N.S.Prateep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、N.S.Prateep、

    在 Wi-Fi 方面、300米的范围非常有限(您可以考虑使用扩展器或其他射频技术、例如低于1GHz)。
    CC3220 WiFi_serial 示例基本上演示了通过 WIFI 进行串行连接仿真。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我错过了一点,在火车站2.4 GHz Wi-Fi 可用。 如果我们必须连接到该 Wi-Fi,该 CC3220模块将支持?,因为它低于1GHz。  Wi-Fi 5GHz、2.4GHz、900Mhz 和低于1GHz 都可以相互连接?

    如果不是、请建议在 Wi-Fi 2.4GHz 器件中使用合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、N.S.Prateep、

    是的、CC3220模块可以满足您的要求。
    它在2.4GHz 频段工作。
    如果您使用的是 BeagleBone、则还可以使用 Wilink8 (例如 www.ti.com/.../WL1837MOD) 、该版本已本地集成到包括 BeagleBone 在内的 Linux 系统中。

    BR、
    Kobi