请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
工具/软件:Linux
尊敬的先生:
我们使用 的是 begalbone black,在这种情况下,我们要将 Serial 连接到 Wi-Fi 转换器(CC3220)。
如果通过 Wi-Fi 路由器发送命令、则实际所需的功能在300米范围内。CC3220模块必须获取并转换为 SPI/RS232数据。我们将获取并确认这些数据。 要 转换为 Wi-Fi 的确认数据。
对于此应用、我们选择了此 CC3220模块。这是我们的稳定模块吗? 如果不是、请给出最佳建议。
此致
N.S.Prateep