This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:CC3220系列为通用 AP

Guru**** 2592310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/736290/linux-wl1801mod-cc3220-family-as-a-general-purpose-ap

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

CC3220是否适合 AP 专用应用(即通用 AP)?

在原始主题中、2018年7月4日5:13 AM 发布的一篇文章提到 WiLink8不适用于长连接。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/699847#pi320098=2

我们的重点是作为 AP 的稳定性。

您是否担心 CC3220 AP 可能会在另一个 STA 内断开连接或冻结?  或者,AP 功能 主要用于配置 ?

如果 CC3220   具有相同的硬件 IP 或嵌入式固件、则会有相同的问题。

我的客户项目对此很敏感、因此我会请您认真回答。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hhi Hideaki Nambu、

    Wilink8和 Simplelink (CC3220系列)都可以在软 AP 模式下工作。
    软 AP 在两个器件中都应保持稳定。
    我们没有发现任何已知问题、当站点加入或离开时、两个器件(处于 AP 模式)不应冻结。

    为您选择合适的解决方案时、请记住 Simplelink 受其吞吐量和支持的站点数量的限制、并且不支持 WiLink 所做的多角色(即作为与 AP 角色并行的站点)。
    Simplelink 非常适合没有网络堆栈的 MCU (因为 Simplelink 网络处理器内部包含整个 TCP/IP 堆栈和高级协议堆栈、例如 HTTP 服务器)。
    WiLink 更适合运行 Linux 的 MPU (它已将 n/w 堆栈作为内核的一部分)。 它是一款同时启用蓝牙4.2功能的组合器件。

    BR、
    Kobi