This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735820/cc3200-cc3200

器件型号:CC3200

对于智能 家居自动化、我希望创建一个网状网络、其中 CC3200将成为主设备、并在主室内提供互联网接入、 而节点(即从属设备)将与安装在每个房间中的 RF 主设备进行通信。这些节点将具有控制器、收发器和中继模块,用于控制开/关。 设备侧的调光器、速度控制等。所有这些都将使用 HTTP 协议完成、并由 Andriod 应用程序进行控制 另外,m 将在从端添加基于 IR 的控制设备。 这种实施的想法是否令人满意? 此外、我是否应该使用另一个无线控制器?如果选择另一个、那是什么? 对安全的担忧应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此参考设计。 它非常适合您的应用 www.ti.com/.../TIDC-01002

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何主从控制器可替代智能家居自动化的想法、因为这些控制器会增加成本。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉,但不理解。

    如果您不想使用通过 WiFi 连接的所有设备、则需要使用其他技术来连接节点。 非常适合 TI 低于1GHz 器件。 在终端节点、您将使用低于1GHz 的 CC MCU、而网关将使用 CC3220 +低于1GHz 的 CC。

    但可能还有另一种选择。 TI 拥有双频带 CC 器件产品系列。 这些器件能够使用低于1GHz + 2.4GHz 蓝牙。 请参阅 www.youtube.com/watch

    1月