请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735820/cc3200-cc3200
器件型号:CC3200对于智能 家居自动化、我希望创建一个网状网络、其中 CC3200将成为主设备、并在主室内提供互联网接入、 而节点(即从属设备)将与安装在每个房间中的 RF 主设备进行通信。这些节点将具有控制器、收发器和中继模块,用于控制开/关。 设备侧的调光器、速度控制等。所有这些都将使用 HTTP 协议完成、并由 Andriod 应用程序进行控制 另外,m 将在从端添加基于 IR 的控制设备。 这种实施的想法是否令人满意? 此外、我是否应该使用另一个无线控制器?如果选择另一个、那是什么? 对安全的担忧应该是什么?