This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:WLAN Station 入门示例

Guru**** 2558690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735845/ccs-cc3200-getting-started-wlan-station-example

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3120

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 CC3200-LAUNCHXL Launchpad 了解使用 Wifi 模块的基础知识。 我按照"CC3200 SimpleLink Wi-Fi 和 IoT 解决方案与 MCU LaunchPad 入门指南"(swru376e)中的步骤操作。 编译并运行代码后、Tera Term 中会出现类似的情况。 但这不是我通过 WPA2 PSK Security 将其连接到移动热点后得到的结果。

Tera Term 窗口中只有最顶部的"CC3200 WLAN Station Application"行、其余部分不显示。 我如何知道模块是否与我的热点连接,或者是否存在网络接入点问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该迁移到最新的 SDK 并上传到器件中的最新 ServicePack。 您的代码看起来在被称为 sl_Start() API 时卡住了。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在板上刷写了最新的 SDK Service Pack。 确定问题可能是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已将 ServicePack 和更新到最新的 SDK? 您仍有问题吗? 您有哪个版本的 LaunchPad? 与 SDK 版本1.2.0相关的是此已知问题/功能- e2e.ti.com/.../1806610

    BTW... 为什么您在 CC3200上使用的 CC3220要好得多? 如果您希望从 SimpleLink WiFi 器件开始、则应从 CC3220或 MSP432 + CC3120开始。

    1月