请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
关于 Wifi 信标-> Wilink8的时间同步功能、参考:processors.wiki.ti.com/.../Time_Synchronization_Over_WIFI
此功能取决于从 WiLink M3到主 Linux CPU 上计时器引脚的专用 GPIO。
我想获取 wl8固件补丁、以便在不使用此额外线路的情况下获取 AP 信标时间戳、
通过不对其进行滤波并仅使用 SDIO IRQ 引脚、提供一个标志来读回状态、
或... 将其作为自定义数据包在 UART 上运行、可能与 RTS 结合使用以实现更严格的时序。
TI 的谁可以帮助提供此小更新?
谢谢 David