This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:信标时间同步补丁

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735472/wl1837mod-beacon-time-sync-patch

您好!


关于 Wifi 信标-> Wilink8的时间同步功能、参考:processors.wiki.ti.com/.../Time_Synchronization_Over_WIFI


此功能取决于从 WiLink M3到主 Linux CPU 上计时器引脚的专用 GPIO。

我想获取 wl8固件补丁、以便在不使用此额外线路的情况下获取 AP 信标时间戳、
通过不对其进行滤波并仅使用 SDIO IRQ 引脚、提供一个标志来读回状态、
或... 将其作为自定义数据包在 UART 上运行、可能与 RTS 结合使用以实现更严格的时序。

TI 的谁可以帮助提供此小更新?


谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    WLAN IRQ 不能用来代替时间同步 GPIO -两个 IO 处理方式都非常不同。 时间同步 GPIO 在需要 AP 时间戳时由主机置位、而 WLAN IRQ 在发生事件、pkts 等时由 wl8置位

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但在我们的情况下、原理图无法更改、因此我想请求一种仅通过 SDIO 实现此目的的替代方法。 这应该是可行的。