This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:如何使用 UniFlash 实用程序为 CC3120创建 Gang 映像?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734345/cc3120-how-to-use-uniflash-utility-to-create-the-gang-image-for-cc3120

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

   我们的器件使用 CC3120芯片作为 Wi-Fi 网络处理器来执行无线操作。 CC3120由外部 MCU 通过 SPI 接口进行控制。 除了 ROM 中的固件、我们还将 CC3120芯片与外部闪存连接。

   通过检查文档 swra569、可以使用 UniFlash 实用程序创建 Gang 映像、并使用离线编程器将其编程到闪存中。 我还学习了文档 swru469b、并尝试按照第4章的说明创建包含 Service Pack 和设备配置的 Gang 映像。

   遗憾的是、在 UniFlash 3.4和 Uniflash 4.4.0上、没有可用于生成 Gang 映像的"创建映像"按钮。 顺便说一下、我无法在支持的列表中选择"CC3120/CC3220"器件、只能选择"CC31XX/CC32XX"。 即使我选择了"CC31XX/CC32XX"器件、添加服务包和器件配置后、仍然找不到"Create Image"按钮。

   用于离线(不连接到器件)为 CC3120芯片生成 Gang 映像的正确 UniFlash 版本应该是什么? 或者我需要安装其他软件包才能使其正常工作?

   谢谢。

              Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    Uniflash 4.4.0支持为 CC3120创建 Gang 映像。 为此、请像使用 CC3220 Launchpad 一样、浏览 Uniflash 并启动 ImageCreator。 但是、在创建新项目时、只需按如下方式选择 CC3120R:

    从此处、您可以从 SDK 中添加服务包、然后单击"刻录"->"创建映像"->"保存 bin "以获取 SPI 闪存编程所需的 Gang 映像。

    如果您需要有关此主题的更多说明或帮助、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的信息。

    单击刻录按钮找到创建映像按钮、并成功保存 bin 文件。

    感谢你的帮助。

    Todd