主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我们的器件使用 CC3120芯片作为 Wi-Fi 网络处理器来执行无线操作。 CC3120由外部 MCU 通过 SPI 接口进行控制。 除了 ROM 中的固件、我们还将 CC3120芯片与外部闪存连接。
通过检查文档 swra569、可以使用 UniFlash 实用程序创建 Gang 映像、并使用离线编程器将其编程到闪存中。 我还学习了文档 swru469b、并尝试按照第4章的说明创建包含 Service Pack 和设备配置的 Gang 映像。
遗憾的是、在 UniFlash 3.4和 Uniflash 4.4.0上、没有可用于生成 Gang 映像的"创建映像"按钮。 顺便说一下、我无法在支持的列表中选择"CC3120/CC3220"器件、只能选择"CC31XX/CC32XX"。 即使我选择了"CC31XX/CC32XX"器件、添加服务包和器件配置后、仍然找不到"Create Image"按钮。
用于离线(不连接到器件)为 CC3120芯片生成 Gang 映像的正确 UniFlash 版本应该是什么? 或者我需要安装其他软件包才能使其正常工作?
谢谢。
Todd