This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:网状网络和连接标准

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734297/cc3120-mesh-network-and-connection-criteria

器件型号:CC3120

如果为包含3个节点的网状网络使用的 SSID 保存了配置文件,那么如果配置文件没有明确说明要使用哪个 BSSID,CC3120如何确定要连接到哪个节点?

 它是否会选择最佳信号强度并连接到该信号强度?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    是的、如果有多个 AP 广播相同的 SSID 并且配置文件中未指定 BSSID、则 CC3120将连接到具有最佳信号强度的 AP。

    请告诉我、您是否需要对此主题进行更多澄清或有更多问题。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    是的、如果您正在执行初始连接或依赖自动连接功能、这将与 Michael 所描述的一样。 如果启用了快速连接功能,则在作为自动连接过程的一部分进行扫描之前,快速连接功能应尝试将您重新连接到同一节点(假设这两个节点都已启用)。

    有关更多详细信息、请参阅此处与此主题相关的其他帖子-
    e2e.ti.com/.../720117
    e2e.ti.com/.../1491859

    最棒的
    本·M